欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第47讲 模具的焊接作业

  • 2023.01.19 09:13:56
  • 米思米
  • 1492

 当塑料成型模具的零件的一部分因磨损而尺寸缩减、角部因磕碰而缺损时,作为修补这些部分的方法可使用焊接。对于精密模具来说,由于焊接产生高温并形成氧化层,模具零部件会受到严重影响,所以很少采用焊接方式,但对于大型模具或成形品外观质量要求不高或进行应急修理时,焊接是一种重要的修补技术。下面对焊接的概要进行说明。

1.焊接的种类

 用于修补模具的焊接的种类主要可分为下述3类。
(1)钎焊
(2)气焊
(3)电焊

2.各种焊接方法的特征

(1)钎焊
 钎焊是用火焰烘烤焊锡、银等材料使其熔融,对修补部分进行堆焊的方法。由于是使用与基材碳素钢不同的金属材质来进行修补,所以结合部位的强度并不高。但是由于焊接作业非常方便,所以适于需要进行应急修理的场合。

(2)气焊
 通常是指氧乙炔焊接。通过气罐供给氧气和乙炔,将其点燃后不断将焊条送入火焰中,进行焊接。尽管焊合部位的结合强度比电焊要低,但能够充分实现修补的目的。与电焊相比,由于对基材的热影响较小,所以适于处理要求避免变形的模具。

(3)电焊
 使交流或直流电流产生电弧发热来进行焊接的方法。这种焊接主要采用3种方法。

1)涂层电弧焊
 使用涂层焊条进行的电弧焊。多用于普通机械零件的焊接。

2)二氧化碳电弧焊
 在二氧化碳气体的气体遮蔽保护下进行焊接。可防止焊接部位氧化。

3)惰性气体电弧焊
 在氩气等惰性气体遮蔽保护下进行焊接。是最适于模具修补的方法。

 由于能够确保防止焊接部位氧化、抑制氧化物的产生,所以即使打磨也不易产生缩孔或气泡。但也存在着作业成本高、如果企业没有相应设备就无法采用等制约条件。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities